This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:API/1/wlan/confirm_req 是必需的?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1041650/cc3220sf-launchxl-api-1-wlan-confirm_req-is-mandatory

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我阅读了 swru455,了解如何添加配置文件。

我阅读了使用"API/1/WLAN/confirm_req"获取查询的工作流程。

但我仍然不确定是什么是难吃的。

到目前为止、我一直在使用开箱即用项目。

根据我的理解、需要以某种方式确认要添加的第一个配置文件。

然后、添加第二个时、我没有在网页中显示"confirm"按钮...

当第一次按下确认按钮时。 我在主机程序中获得了 sl_device_event_reset_request。

您能否解释 NWP 在处理配置文件时所做的工作? 例如、何时需要重置器件。

此致、

特奥多尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅器件配置指南(https://www.ti.com/lit/pdf/swra513)和移动应用程序配置指南(https://www.ti.com/lit/pdf/swru472)。  

    具体而言、您可以在第一个中查看序列图。

    在 AP 配置中、需要使用 API、以便器 件从 AP 模式切换到 STA、并尝试使用新配置文件进行连接(这将允许移动设备确认配置)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kobi、

    我们将尝试这样做。