This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:是否有任何方法可以测量任何辐射的场强?

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1042201/cc3235s-is-there-any-way-to-measure-the-field-strength-of-any-emission

器件型号:CC3235S

你好。

我正在使用"CC3235"+"simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06"进行开发。

我使用 SimpleLink 作为 AP。

我想测量任何发射的场强度、而不仅仅是 Wi-Fi AP 信标、

以确定用于通信的通道。

您会告诉我这种方法吗?

谢谢你。

BR、

Masashi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masashi、

    如果我们讨论辐射发射、常用的方法是使用频谱分析仪和合适的远场和远场天线(具体取决于您确切想要测量的内容)。 但是、由于测量链的校准、正确的定量可能会带来挑战。 正确测量也需要消声室。 如果您没有此类设备、则需要咨询第三方。 请注意、第三方提供的此类测量不会很便宜。

    对于导电测量、您可以使用频谱分析仪或无线协议分析仪、例如 LitePoint、Keysight、R&S 等设备 频谱分析仪的预算替代产品可能是具有5GHz 功能的 SDR。

    如果您没有此类射频设备、则可以尝试使用其他一些 WiFi 设备(手机、无线网络监听器)。 但您的结果将非常原始、您只能测量 IEEE 802.11通信。 BTW... 有一些 AP 模型(例如 Ubiquiti 的某些类型)能够扫描射频背景。

    更新了:如果您想在启动 AP 模式之前从 CC3235代码中选择占用较少的通道、可以执行 WLAN 扫描并选择占用较少的通道。 但是、您的决策将基于来自 WiFi 管理帧的 RSSI、并且不会对来自其他2.4GHz 协议的干扰进行计数。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:

    感谢您的详细回答。

    请原谅我没有解释。

    我希望执行无线电信道扫描、以便在 CC3235器件启动时动态确定 AP 的信道。

    根据我的理解、我可以使用 API 函数"sl_WlanGetNetworkList ()"获取 AP 扫描结果。

    CC3235是否有任何 API 函数可扫描 AP 以外的信号强度?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masashi、

    否 您可以使用 sl_WlanGetNetworkList () API 来扫描近 WLAN,但在设备范围内没有扫描其他射频信号的选项。 CC3235是一种 WiFi 通信芯片组、不是用于通用用途的频谱分析仪或 SDR。

    1月