This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:基于 CC3120、DAA 或 LBT 以及帧基多尔负载的自适应性模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1041959/cc3120-adaptivity-mode-on-cc3120-daa-or-lbt-and-frame-basedor-load-based

器件型号:CC3120

大家好、  

我们的测试机构正在询问器件是否正在使用哪种自适应性模式、以便它们可以应用正确的测试限制。  
是使用 DAA 或 LBT 的 cc3120、 如果是其 LBT、它使用基于帧还是基于负载。   

感谢您的帮助!
Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    CC3120具有基于 LBT 的 DAA 机制及其基于负载的功能。

    以下是 CC3120 CE 认证报告

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、当然、模块认证将具有它。 非常感谢!  
    Sam