Thread 中讨论的其他器件: CC3200、 SysConfig
尊敬的 TI 专家:
我们要求客户将 CC3200芯片组升级到 CC3235SF 芯片组。 因为最新版本的芯片组支持 Zigbee、Apple 套件。 因此、我们最近启动了一个项目、将我们的硬件从版本1升级到版本2。 我们能够使用板载 XDS110上的 CC3235SF 对板进行成功编程。 现在、我们在编写 SPI 驱动程序方面面临一些挑战。 我想问几个问题:
1) 1)我们是否可以使用旧版 API 来更新我们的现有应用? 或者是否需要使用更新的 Simplelink API、因为它在 Zigbee / AppleKit 开发期间会有所帮助?
2) 2)我们是否确实需要 SysConfig 工具来生成引脚配置文件?
3) 3)当我们使用此函数进行 GPIO 初始化时、为什么会获得 FAULTISR
MAP_PinTypeGPIO (PIN_62、PIN_MODE_0、false);
//MAP_GPIODirModeSet (GPIOA0_BASE、0x80、GPIO_DIR_MODE_OUT);
调用 GPIODirModeSet 会导致错误 ISR? 能不能有人回答所有三个问题、这非常紧迫、因此我们可以设定一些截止日期来完成工作、因为这一新一代 CC32xx 器件很难理解 API 及其实施...
请尽快回复此主题。
编辑1:SPI_Read 函数和 SPT_Write 函数在哪里?
根据我的理解、基于 SPI_Master FreeRTOS 的示例使用信标在从设备发送和从设备接收之间同步。 该 API 用作 SPI_transfer、在这里、它具有结构变量、我们可以在这里有两个缓冲器、一个用于 TX-Buffer、另一个用于 RX-Buffer。 您能不能说如何单独使用 SPI 读写? 这是极其紧迫的,请期待得到迅速的支持。