This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对话 DA16200替代方案

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3230SF, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1041343/dialog-da16200-alternative

主题中讨论的其他器件:CC3235SFCC3230SFCC3220SF

您好!

我们正在寻找来自 dialog 、DA16200的 wifi IC 的替代产品。 您是否有任何类似的选项可供我们考虑?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、TI 提供的多个器件应能很好地替代:CC3220SF、CC3230SF、CC3235SF (2.4+5GHz)。

    1月