This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:cc3235sf

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1135216/cc3235sf-cc3235sf

器件型号:CC3235SF

当我调用  Prov_Device_LL_Register_Device ()函数时、返回错误代码10 =  PROV_DEVICE_RESULT_ERROR。 无法理解这意味着什么以及应该检查什么。  

       CLIENT_SAMPLE_INFO user_ctx;
        memset(&user_ctx, 0, sizeof(CLIENT_SAMPLE_INFO));

        g_prov_transport = Prov_Device_HTTP_Protocol;
    
        // Set ini
        user_ctx.registration_complete = 0;
        user_ctx.sleep_time = 10;

        PROV_DEVICE_LL_HANDLE handle;
        if ((handle = Prov_Device_LL_Create(global_prov_uri, id_scope, g_prov_transport)) == NULL)
        {
            UART_PRINT("failed calling Prov_Device_LL_Create\r\n");
        }
        else
        {
           UART_PRINT("Prov_Device_LL_Create success!\r\n");

            Prov_Device_LL_SetOption(handle, "logtrace", &g_trace_on);

            PROV_DEVICE_RESULT x = Prov_Device_LL_Register_Device(handle, register_device_callback, &user_ctx, registation_status_callback, &user_ctx);

我们将感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、这是 Microsoft/Azure 论坛的问题、就像他们的代码一样。

    查看代码、这是一个一般错误、通常在 LogError 之后会在不同情况下返回。

    如果启用日志、您应该会获得有关源的更多信息。

    它看起来与他们的器件身份验证序列相关、并且  您的配置中可能缺少某些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 我将启用日志、获取更多信息并将其发布在 Azure 论坛上。 感谢您抽出宝贵时间进行回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    我想说的是、当我将 TI Simplelink CC32XX SDK 版本从3.10更改为2.20时、该问题已得到解决。 我正在尝试了解 simplelink SDK 和 azure 物联网插件之间的关系。 我可以在哪些方面了解它适用于较旧版本而不是较新版本的 simplelink SDK?  

    感谢您的任何帮助或想法  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉任何特定问题、但可能会发生一些移植问题。

    我们需要有关根本原因的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 感谢您的回答。