This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:SDK 中的哪个是有关 AP TCP/IP 服务器的例程?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1135373/cc3235sf-which-in-the-sdk-is-a-routine-about-an-ap-tcp-ip-server

器件型号:CC3235SF

大家好、

问题:SDK 中的哪个例程是 AP 的例程、是 TCP/IP 服务器的例程?

 

此致、

Susan Ren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 包含一些 AP 角色和 TCP/IP 服务器的示例。

    您可以查看通用 network_terminal 示例。

    您可以使用命令为两者激活 API。

    用于启动 AP 角色的命令是 wlan_ap_start、对于 TCP/IP 服务器、发送重新接收会打开客户端要连接的套接字。

    Shlomi