This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL12XX 和 WL18XX 之间的规格差异

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1132015/wl1835mod-specification-difference-between-wl12xx-and-wl18xx

器件型号:WL1835MOD

大家好、

我们目前计划在客户定制载板中将 WL12XX 替换为 WL18XX。 我们希望了解 这两种芯片组之间的特性差异及其对性能的影响(主要涉及 BT)。 BT 范围是我们客户的一个主要因素、我们想知道与 BT 范围相关的数据表规格、以便向客户提出建议。 有关这方面的任何信息都将非常有用。

此致、
Sudar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudar、

    WL12xx 是一款传统器件、我假设客户已有其规格是正确的吗? 在此处查看 WL18x7的数据表可在此处查看 WL18x5的数据表。 BT 范围可能会因电路板设计和使用的天线而异。 客户是否想了解    器件之间的灵敏度和蓝牙性能差异?

    BR、  

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的快速回复。 是的、客户希望根据规格了解蓝牙性能差异。 我们计划为 wl18x5重复使用相同的天线和布局、因此 BT 范围是否有任何改进。 请务必告知我们基于蓝牙版本的蓝牙范围是否有任何改进。

    此致、
    Sudar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    wl18x5认证为1类 BT 器件还是2类 BT 器件? 在哪里可以找到此数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudar、  

    很抱歉耽误您的时间、对于 WiLink 8模块认证支持、 https://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION 上提供了一些资源。  

     WL1835MODCOM8B EVM LVD 报告- L072823L389将设备分类为 III 类

    如果您正在寻找可在   此处的 WL18x1和 WL18x5数据表中找到的 BT TX 电源

    如果您有更多问题、请告诉我。

    BR、  

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的回答。 这对我们来说确实是一大帮助。 WL18x5 I 类或 III 类器件? 典型功率水平高于10dBm、因此必须通过 I 类认证、还是我们的理解有误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudar、

    很抱歉 、WL18xx 模块传输的最大可能 值为12.5dBm、 因为 WL18x5是 I 类 器件。

    请参阅下表以获得良好的参考:

    BR、

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    非常感谢您提供的详细信息。 我们将告诉您我们是否需要任何其他东西。

    此致、
    Sudar