大家好、
我们目前计划在客户定制载板中将 WL12XX 替换为 WL18XX。 我们希望了解 这两种芯片组之间的特性差异及其对性能的影响(主要涉及 BT)。 BT 范围是我们客户的一个主要因素、我们想知道与 BT 范围相关的数据表规格、以便向客户提出建议。 有关这方面的任何信息都将非常有用。
此致、
Sudar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们目前计划在客户定制载板中将 WL12XX 替换为 WL18XX。 我们希望了解 这两种芯片组之间的特性差异及其对性能的影响(主要涉及 BT)。 BT 范围是我们客户的一个主要因素、我们想知道与 BT 范围相关的数据表规格、以便向客户提出建议。 有关这方面的任何信息都将非常有用。
此致、
Sudar
您好 Sudar、
WL12xx 是一款传统器件、我假设客户已有其规格是正确的吗? 可 在此处查看 WL18x7的数据表、 也 可在此处查看 WL18x5的数据表。 BT 范围可能会因电路板设计和使用的天线而异。 客户是否想了解 器件之间的灵敏度和蓝牙性能差异?
BR、
Jessica M. Torres
尊敬的 Jessica:
感谢您的快速回复。 是的、客户希望根据规格了解蓝牙性能差异。 我们计划为 wl18x5重复使用相同的天线和布局、因此 BT 范围是否有任何改进。 请务必告知我们基于蓝牙版本的蓝牙范围是否有任何改进。
此致、
Sudar
尊敬的 Jessica:
wl18x5认证为1类 BT 器件还是2类 BT 器件? 在哪里可以找到此数据?
您好 Sudar、
很抱歉耽误您的时间、对于 WiLink 8模块认证支持、 https://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION 上提供了一些资源。
WL1835MODCOM8B EVM LVD 报告- L072823L389将设备分类为 III 类
如果您正在寻找可在 此处的 WL18x1和 WL18x5数据表中找到的 BT TX 电源、

如果您有更多问题、请告诉我。
BR、
Jessica M. Torres
尊敬的 Jessica:
感谢您的回答。 这对我们来说确实是一大帮助。 WL18x5 I 类或 III 类器件? 典型功率水平高于10dBm、因此必须通过 I 类认证、还是我们的理解有误?
尊敬的 Jessica:
非常感谢您提供的详细信息。 我们将告诉您我们是否需要任何其他东西。
此致、
Sudar