This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:无线电工具扫描过滤器

Guru**** 2582095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1134902/launchcc3220modasf-radio-tools-scanning-filters

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!

我们有一个处于试验阶段的产品、它使用列出的 TI 器件。  我们在 CCS IDE 中使用了无线电工具应用程序。 我们在某些环境中发现、有许多靠近接入点的位置、射频扫描功能将返回任何广播接入点、而不仅仅是 SSID。  扫描床限制为30个条目时、我们通常无法找到所需的 SSID、因为该表中填充了其他接入点-许多接入点来自 SSID 组。  我们可以通过按通道筛选并删除功能来暂时解决此问题、因为用户可以选择另一个通道让产品运行。  这不是我们的首选解决方案、我们希望了解是否有办法让该模块的射频内核通过部分 SSID 字符串预过滤接入点、这样扫描表就不会变得杂乱、而不必局限于特定的通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Scott、

    我已将此任务分配给我们的一位软件专家进行查看、请让他们等到周一才能返回办公室并为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有此类功能。

    绕过30个条目限制的唯一方法是逐1扫描通道、这样每个通道有30个 AP。

    但我假设您已经尝试过这种方法、并且目前将其用作解决方法/缓解方法。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Shlomi。

    我们已经考虑了顺序通道扫描。  我们的应用非常独特、我们希望避免不得不这样做、因为它会影响总体性能、但是如果这是唯一的选择、那么我们就必须使它发挥作用。

    此致


    Scott