This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:有关 IAR 的配置。

Guru**** 2548090 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1133911/cc3235sf-configuration-about-iar

器件型号:CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

以下是客户的请求:

SDK 版本为  simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05、XDC 工具为 xdctools_3_62_01_15_core、配置工具为  sysconfig/1.13.0、IAR 版本为 IAR.9.20。

软件安装在 D:驱动器中。 而不是在 IAR 中打开项目、 这会提示您保存到另一个目录。

路径如下:D:\ti\CC3235\simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05\examples\rtos\CC3235SF_LAUNCHXL\demos\out_for_box\freertos\IAR\out_for_box_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_eww.template.IAR

在新 目录和设置中打开、如下所示:

编译后的提示找不到 ti_drivers_config.c、并且 从 原始工程复制了 sysconfig/genered.ipcf。 此外、文件将在每次生成后消失。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                             

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我认为、根据 本指南、SysConfig 必须专门通过环境变量包含在 IAR 中。 否则、您能否检查 这些 IAR 指令是否 对它们有所帮助?

    最棒的
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    客户在  操作编译内核配置时遵循指南并报告错误(第6.2.1节至第7.2节)。

    修改 imports.mak 时、由于使用 IAR、我没有几个 CCS 路径。 我不知道这是否会影响误差。

     <Chinese means System cannot find the specified file>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道此问题是否有任何更新?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    您能否指导客户使用此包含路径simplelink_cc32xx_SDK_version/kernel/freertos/builds/cc32xx/release/iar而不是simplelink_cc32xx_SDK_version/kernel/freertos/builds/cc32xx/release/ccs

    最棒的
    Jacob