This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:cc3235mods

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1136552/cc3235mods-cc3235mods

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件:CC3235S

我将漫游便携式设备设置为 HTTP 服务器、该服务器会进入 和超出范围。 我想知道,当设备返回到范围时,是否有方法向服务器 IP 端口5000发送 GET 消息?

设备设置为服务器并等待来自客户端的消息、是否关闭服务器、启动客户端并发送、关闭客户端并再次启动服务器? 不理想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、不要同时使用 HTTP 服务器和 HTTP 客户端。 您只需要在应用代码中实现它。 CC3235器件同时支持多达16个插座。 这意味着您有足够的套接字代码资源。 例如、在我的应用程序中、同时运行以下网络服务(最多4个客户端的 HTTP 1.1网络服务器、通过 HTTP 客户端向服务器发送数据、通过 SMTP 服务器发送电子邮件、最多2个客户端的 Modbus TCP 服务器、基于 UDP 的零配置协议、SNMPv1、v2、v3服务器)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此,您可以添加多个接口吗?

    /*使用 CC32xx 接口初始化 SlNetSock 层*/
    //我们使用优先级5 */
    SlNetIf 初始化(0);
    SlNetIf (SLNETIF_ID_1、"CC32xx"、(const SlNetIf Config_t *)和 SlNetIfConfigWifi、/* Priority*/ 5);
    SlNetSock_init (0);
    SlNetUtil_init (0);

    然后,我将在单独的树形结构中设置接口?

    谢谢你。

    THys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 仅当您的器件具有更多接口(如用于 WiFi 的 MSP432E4 (以太网 PHY)+ CC31xx)时。

    具有多个 SlNet 接口的要点是什么? 我在 CC32235中看不到任何合理的原因。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、那么、如何让 HTTP 服务器和客户端同时在 CC3235上运行?

    THys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、THys、

    只需为 http 服务器创建一个套接字代码、然后从 http 客户端创建另一个套接字代码。 CC3235支持 BSD 套接字、并可在互联网上找到许多 BSD 套接字工作原理的材料。 作为 HTTP 库、您可以使用 TI 库或使用自己的 HTTP 代码。

    作为 HTTP 服务器、您可以使用 NWP http 服务器(在 WiFi 协处理器上运行)或使用在应用处理器上运行的 HTTP 服务器。 个人我使用第二个选项,但使用 NWP Web 服务器更容易,但选项更少。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    让 NWP HTTP 服务器运行良好、将启动第二个运行具有 SD 套接字的客户端的轮距。  

    在地下运行的网络上使用、这就是我需要在接入点范围内让服务器知道的原因。

    谢谢

    THys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、THys、

    问题出在哪里? 只需将 HTTP 客户端代码实施到单独的线程中。 当您将连接到 AP 时、请解除阻止 http 客户端任务。 这是一项非常简单的任务。

    "在 AP 范围内"是什么意思? 我认为您是指连接到 AP。 因为当您处于 AP 范围但未连接到 AP 时、您无法使用套接字代码...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    正确的意思是连接到 AP。 谢谢、可以了。

    不知道 cc3235可以同时运行服务器和客户端。 无论您是服务器还是客户端、都可以读取任何位置的数据。

    感谢你的帮助。

    THys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、THys、

    CC3235可以同时运行许多 TCP/UDP 服务器和客户端。 从技术上讲、TCP 服务器需要两个 BSD 套接字、TCP 客户端需要一个 BSD 套接字。 CC3235支持多达16个插座。

    CC3235不支持并发 AP 和 STA 模式。

    1月