Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100MOD
您好!
该芯片是 CC3120MOD。
在工作时间内、源极有可能下降至低于2.3V、这是芯片的最小工作电压电平。
如果在这种情况下尝试传输(WLAN 连接到 AP),则尝试不成功,但 sl_Start()返回0。
如果此后电压上升到2.4V (3.0V)以上的工作电平、则在 NWP 硬件复位之前、所有其他连接到 AP 的尝试均不成功。
使用 sl_Start ()/sl_Stop ()复位 NWP 不会解决卡住的问题。
在这样的情况下、是否有办法重置 NWP 以恢复正常状态?
此致、
Ilian