This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MODGI 与 WL1835MODGB:具体区别?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1022555/wl1835mod-wl1835modgi-vs-wl1835modgb-concrete-difference

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835WL1837MOD

团队、

您能否提供 WL1835MODGI 和 WL1835MODGB 之间的详细/具体区别?
该数据表指向两个不同的 GI 和 GB ETSI 认证文档。 这两个文档都仅提及2.4Gh 和 GB。
此31级或35级认证具体指的是什么?

器件命名规则提到了5GHz 的 GI。 为什么?
WL1835无论如何只能假定支持2.4GHz。


两者之间的具体区别是什么?
请以这样的方式回答:购买者也可以轻松了解差异并评估是否可以在其用例中使用。

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    WL18MODGB 系列->仅2.4GHz

    WL18MODGI 系列-> 2.4GHz 和5GHz

    WL8模块没有称为 WL1835MODGI 的变体。 仅 WL1835MODGB 存在。 请尝试访问 TI.com 并搜索 WL1835MODGI、您将找不到任何内容。

    在 WL18MODGB 系列中、有不同的型号:

    1. WL1801MODGB (测试等级01)-仅一根天线、WiFi (2.4GHz)
    2. WL1805MODGB (测试等级05)-两根天线、仅限 WIFI (2.4GHz)
    3. WL1831MODGB (测试等级31)-一根天线、WiFi 和蓝牙(2.4GHz)
    4. WL1835MODGB (测试等级35)-两根天线、WiFi 和蓝牙(2.4GHz)

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    好的、我现在明白了。 只有 WL1837MOD 随 GI Redf 一起存在、因为它是5GHz WiFi 的唯一型号:

    https://www.ti.com/product/WL1837MOD

    再次感谢您的澄清。

    A.