This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:CC3120器件中的默认服务包

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1022459/cc3120boost-default-service-pack-in-the-cc3120-part

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3120

尊敬的团队:

我们是印度公司的新创公司、致力于开发物联网产品。 我们使用 CC26X2和 CC3120 Launch Pad 开发了原型、并使用 SPI 连接 CC26X2和 CC3120。

现在、我们正在设计 PCB。 我们已在 CC26X2中包含用于刷写固件的 JTAG 引脚、我们是否还需要在 PCB 中包含 JTAG 或其他刷写引脚以刷写 CC3120中的服务软件、或者当我们从 Mouser、DigiKey  CC3120等在线商店购买 CC3120时、是否需要随附服务包? 如果你能澄清这一疑问,那将对我们大有帮助。

此致、

Viknesh Vadivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viknesh Vadivel:

    没有默认的 servicepack、只有加载到 ROM 的固件。 生产需要服务接收、版本必须与主机驱动程序版本兼容或更新。

    有关选项、请参阅 CC3120量产线指南。

    此致、

    Sarah