This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:敬请确认、我们能否将 CC3220MODSF12MOBR 替换为 CC3200MODR1M2AMOBT

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200, CC3220MOD, CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1021332/cc3220mod-kindly-confirm-can-we-replace-cc3220modsf12mobr-with-cc3200modr1m2amobt

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他部件:CC3200MODCC3200CC3235MODS

您好!

我们在 现有设计/电路板中使用 CC3220MODSF12MOBR。 由于没有库存和迫切要求、我们需要更换可用器件。  PFA 现有原理图。

我们发现 CC3200MODR1M2AMOBT 现货供应。

1.请确认、我们是否可以 在不进行任何修改的情况下将 CC3220MODSF12MOBR 替换为 CC3200MODR1M2AMOBT?

  2. CC3220MODSF12MOBR 和 CC3200MODR1M2AMOBT 都匹配引脚对引脚封装、对吧? (我们不需要闪存引脚。)

 CC3220MODSF12MOBR 和 CC3200MODR1M2AMOBT 有何区别?

 CC3200MODR1M2AMOBT 具有1MB 闪存和256K RAM?  

5.如果 有替代 CC3220MODSF12MOBR 引脚的替代器件、敬请推荐?

6.如果我们从未经授权的供应商处采购、我们如何相信/验证 组件是否为原始和新组件?  


 
谢谢、此致、

Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naveen

    快速评论:

    CC3200MOD 与 CC3220MODSF 引脚兼容、但在软件方面不兼容。 您将需要从 CC3220移植 CC3200的代码。 所需的工作量取决于代码中的功能。 这可能是简单、困难甚至不可能的。

    2.是的、两个模块都是引脚兼容的。

    CC3200器件是第一代器件。 它使用不同的主机驱动程序、不同的外设驱动程序(Drivelib 与 TI 驱动程序)、支持较少的套接字数量、不支持 IPv6和 WPA3、OTA 的不同方式等

    4. CC3200没有 XIP (执行闪存、如 CC32xxSF 器件)。 它使用256KB RAM 执行代码和进行数据传输。 CC3200MOD 具有1MB 内部 SPI 闪存、而 CC3220MOD 具有4MB。

    5、CC3220MODSF 的最佳替代产品是 CC3235MODS。 CC3235MODS 没有1MB XIP 闪存、但如果您的代码不大、CC3235MODS 可轻松替换(如果我们不计算认证数量)。 CC3235MODS 器件仍在库存中。

    6.验证设备是否是新设备或未以某种方式翻新设备的方法并不简单。 您可以从灰色市场目视检查正品和设备、并在应用中进行测试。 比较具有已移除屏蔽的器件也是合理的。 但是、对于灰色市场的器件、您无法确定100%。

    (BTW... 我不是 TI 员工)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试找到可以回答最后一个问题的人。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我们是否可以 对此进行更新。  

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    您应从授权供应商处采购、以确保您拥有原始的 TI 器件。  

    BR、