This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:已从 UniFlash 中删除 mcubootimg.bin 文件。 如何恢复它?

Guru**** 2594160 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1021903/cc3220s-launchxl-deleted-mcubootimg-bin-file-from-uniflash-how-do-i-restore-it

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我错误地从 UniFlash 中的用户文件下删除了文件 mcubootimg.bin。  如何将此文件还原到工具中?  我需要它来为 CC3220器件生成十六进制文件。  该文件应显示在 mcuflashimg.bin 旁边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正。  删除的文件是 mcubootinfo.bin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件在 OTA 示例中生成(因为其结构包含看门狗超时以保护 OTA 之后的测试映像)。

    您可以运行 OTA 示例以生成文件、也可以在您的示例之一中运行以下代码(当然、您可以根据给定的结构创建文件)。

    typedef struct sBootInfo
    {
        uint8_t ucActiveImg;
        uint32_t ulImgStatus;
        uint32_t ulStartWdtKey;
        uint32_t ulStartWdtTime;
    }sBootInfo_t;
    
    int32_t Platform_CommitWdtConfig(int32_t TimeoutInSeconds)
    {
    #ifdef CC32XX
        int32_t lFileHandle;
        uint32_t ulToken = 0;
        sBootInfo_t sBootInfo;
        int32_t lRetVal;
    
        lFileHandle = sl_FsOpen(
            (unsigned char *)"/sys/mcubootinfo.bin",
            SL_FS_CREATE | SL_FS_OVERWRITE |
            SL_FS_CREATE_MAX_SIZE(
                sizeof(sBootInfo)) |
            SL_FS_CREATE_SECURE | SL_FS_CREATE_PUBLIC_WRITE |
            SL_FS_CREATE_NOSIGNATURE,
            (_u32 *)&ulToken);
    
        if(0 > lFileHandle)
        {
            //OTA_DBG_PRINT("OtaWatchDog: Error opening bootinfo file
          //        : %d\n\r",lFileHandle);
            return(-1);
        }
    
        memset(&sBootInfo,0,sizeof(sBootInfo_t));
        /* max 104 seconds */
        sBootInfo.ulStartWdtTime = 40000000 * TimeoutInSeconds; 
        sBootInfo.ulStartWdtKey = APPS_WDT_START_KEY;
        lRetVal =
            sl_FsWrite(lFileHandle, 0, (uint8_t*)&sBootInfo, sizeof(sBootInfo_t));
        lRetVal = sl_FsClose(lFileHandle, 0, 0, 0);
        if(0 != lRetVal)
        {
            //OTA_DBG_PRINT("OtaWatchDog: Failed to close the bootinfo file");
            return(-1);
        }
    #endif
        //Enable WDT - done by PRCMCC3200MCUInit
        //HWREG(0x4402E188) |= 0x00000020;
        return(0);
    }

    下面是一个示例文件:  

    e2e.ti.com/.../mcubootinfo.bin

    BR、

    Kobi