This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:通过 NFC 进行 Wi-Fi 配置- RF430CL330H

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1018534/cc3220sf-launchxl-wi-fi-provisioning-over-nfc---rf430cl330h

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:RF430CL330H

您好!

目前、我使用的是 AWS - IOT MQTT 演示示示示示例代码、以与 AWS -服务器通信。

器件名称:CC3220SF-LAUNCHXL-Launchpad Rev-A
SDK:SimpleLink_CC32xx v2_10_00_04


作为器件 Wi-Fi 配置过程的一部分、当前应用程序还支持本地 Ping云确认

现在、我想通过 NFC 集成 Wi-Fi 配置。  

请对以下提及的使用 RF430CL330H - NFC 模块进行集成的点提供一些说明/建议。


1.通过使用 NFC 配置、我们还可以实现与正常配置相同的本地/云 ping 确认?

RF430CL330H NFC -模块特定查询
    a)请告诉我 NFC 插件的大致 RAM 使用情况。

    b)此 NFC 软件堆栈是否已按照 NFC 标准进行认证?

    c)当器件通过电池供电时、大约功耗是多少?


3.我按照以下示例代码来集成 NFC 配置(Wi-Fi NFC 配置示例)。  默认情况下、支持哪种 NFC 模式? (卡仿真、对等模式还是读/写器模式)?


4.由于正常的配置过程支持 HTTP 通信,我能够在移动应用程序和设备之间获取/发布(双向通信)以交换证书(数据大小为~3KB )。  如果我使用 NFC Wi-Fi 配置、我可以实现相同的双向通信吗?
  
  
此致、
Suresh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    我将回答与 Wi-Fi 相关的问题(然后转发给 NFC 专家回答其余问题):

    1.本例中的 NFC 配置仅处理网络凭据 接收(不执行连接验证)。

    设置新配置文件后(基于来自 NFC 标签的数据)-应用程序负责检查新设置是否正常工作(例如通过本地/云 ping 测试)。 如果测试失败、则可以删除配置文件并重新启动配置(示例当前不支持此功能)。

    3.在本例中、NFC 用作标签(卡仿真)。

    4. NFC 配置可与常规 SimpleLink 配置并行工作(如果 发生 NFC 事件、它将停止 SimpleLink 配置并添加配置文件)。 如果您通常询问 HTTP 通信(与配置无关)、那么当然- NFC 供应商只是到接入点的 L2 (wi-fi)连接。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    我将回答与 RF430CL330H 相关的问题。

    A)

    RF430CL330H 处理 NFC 通信并向读取器提供 NDEF 消息。 主机必须 执行一些寄存器设置 vi SPI 或 I2C 、并 将 应 提供给读取器的 NDEF 消息加载到 RF430CL330H SRAM 中、该 SRAM 的大小可达3KB。  这意味着主机所需的代码可能非常小。 我们的代码示例在代码存储器的1k 至2k 范围内。

     B)

    该器件符合 ISO14443B 标准并经测试为 NFC 标签类型4。

    C)

    有关不同模式下的电源电流、请参阅数据表第4.5章:

    https://www.ti.com/lit/ds/slas916c/slas916c.pdf?

    此外、常见问题解答还包含许多有用信息:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa244

    提供了一个文档、其中介绍了与 NFC 的蓝牙配对、该文档可能也很有用:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa187

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的回复、

    关于问题4:

    我希望避免完整的 Wi-Fi 配置过程以及 HTTP 通信。

    由于这是卡仿真模式、是否可以通过 NFC 传输和接收(双向通信)~3KB 的证书数据交换?

    此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的回答、 我得到了更多的澄清。

    我获得了电源电流规格、当我使用电池供电型器件时、空闲器件的电流消耗是多少? (当 NFC 未执行任何读取/写入 操作时)。

    此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    NFC 配置不适用于企业网络、因此不 需要证书。

    我相信、代码可以更新以接收其他类型的(专有) NDEF 消息、这些消息可以包含证书。

    我不确定 NFC 方面的大小限制。 也许 Helfried 可以对此进行评论。

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    可能的最低电流为 ICC (待机)、这是典型值。 10µA Ω、但随后禁用 RF (标签将不会对读取器做出反应)。 在启用 RF 的情况下、它是具有典型值的 ICC (RF_ENABLED)。 40µA μ A。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried、

    再次感谢您的支持。

    应用需要 大约交换 在本例中、NFC - NDEF 消息传递可以支持~3KB 的证书(双向方式)? 您能在下面的行上评论一下。

    [引用 userid="132163" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1018534/cc3220sf-launchxl-wi-fi-provisioning-over-nfc---rf430cl330h/3765244 #3765244"]

    我相信、代码可以更新以接收其他类型的(专有) NDEF 消息、这些消息可以包含证书。

    我不确定 NFC 方面的大小限制。 也许 Helfried 可以对此进行评论。

    [/报价]

    请告诉我、任何睡眠模式/唤醒信号 NFC 模块都支持。

    此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    RF430CL330H 有一个用于 NDEF 消息的3k 字节 SRAM。 如果您的证书适合该空间、则应该没有问题。

    在非活动和待机模式下、射频被禁用、 读取器无法唤醒器件。  在 RF_ENABLED 模式下、根据中断使能寄存器中的设置 INTO_IN 引脚。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried、

    如前所述、10µA μ A - 40µA μ A 的标签功耗(卡仿真模式)?

    在本 示例中、如果标签是无源的、则不应消耗任何功率、因为 移动设备将是有源读取器。

    请详细解释这一概念。

    此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    RF430CL330H 保持 SRAM 中的 NDEF 消息、这需要一些功率。 当只有手机为 RF430CL330H 供电时、加电后必须从主机加载 NDEF 消息。 实际上、可以创建一个完整的无源系统、如以下应用手册中所述:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu378a/tidu378a.pdf

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、感谢您的持续 支持、

    [引用 userid="70763" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1018534/cc3220sf-launchxl-wi-fi-provisioning-over-nfc---rf430cl330h/3766861 #3766861"]在非活动和待机模式下、射频被禁用、 读取器无法唤醒器件。  在 RF_ENABLED 模式下、根据中断使能寄存器中的设置设置 INTOIN 引脚。[/QUERP]

    由于可以按照建议将该标签配置为完全无源(当 RF 来源于手机电源时、它将被激活)。

    由于射频处于活动状态、现在是否可以使用输入唤醒主机控制器。

    如果无法实现、请建议在主机控制器处于休眠模式时可以使用哪种模式来唤醒主机控制器。

    此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    使用 INinto 引脚将不起作用、因为需要配置此引脚的功能。 默认情况下、复位后、INT-Z 引脚为高电平 您必须检测是否存在射频场、然后唤醒处理器。 在无源应用示例 tidu378a 中、处理器的电源来自具有两个二极管的谐振电路(第4.3章)、可在您的情况下用作射频检测。

    此致、

    Helfried