This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 MQTT 客户端代码,UART 持续打印‘未知’信息

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1021292/cc3200-cc3200-mqtt-client-code-uart-continually-print-unknown-information

器件型号:CC3200

你(们)好  

当我使用 CC3200 MQTT 客户端代码的示例代码时、UART 会持续显示以下信息。 通信功能正确。 我想知道这些信息的含义以及如何清除这些信息

C:FH-B1 0x31到网络16、发送(74字节)[@ 29]

C:3 200266c0的分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是 MQTT 库打印的状态消息。 它们显示了 MQTT 库上下文、为数据包缓冲器分配的存储器以及发送了多少字节的数据。

    此致、

    Sarah