主题中讨论的其他器件:LAUNCHCC3235MOD、 CC3235S
您好、E2E 专家、
我使用该模块开发了 PCB、我需要该模块来完成以下任务:
任务1 -通过具有 OAuth 2.0的 HTTPS REST API 与 MS Azure 云进行通信 (应获取承载令牌)
任务2 -与同样位于 Azure 中的安全 FTP 进行通信、以下载用于 MCU 自定义固件更新的 Hex / bin。
任务3 - 通过 TCP 与 MS Azure Cloud 进行通信、以获取不安全的消息/信息
任务4 - CC3235本身的 FOTA、如果需要的话、在未来几年开发出新的协议/安全补丁。
当前成就:
我们订购 LAUNCHCC3235MOD、以便在实际 PCB 到达之前开始使用。
2.我们使用 at_commands_CC3235S_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS 示例 快速最佳实践、确保 我们可以信任该模块、然后再使用它获取真实的 PCB。
关于上述要求的任务:
任务1、HTTPS、我们没有找到任何真正的示例、我们可以如何为其构建命令。
任务2、 令人惊讶的是、SDK 中没有提到 FTP 或 SFTP 的使用。 (ESP32模块支持 FTP、因此这是一项关键要求)
任务3 -没有问题
希望您 能响应所有任务。
谢谢