This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:从 CC3220SF 到 CC 3235SF 的端口代码、错误-30739

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1019762/cc3235sf-port-code-from-cc3220sf-to-cc-3235sf-with-error--30739

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

SDK: simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02
SP: sp_4.10.0.1_3.7.0.1_3.1.0.26.bin

原始工程从 CC3235 OTA_CLOUD 示例启动。

我尝试将我的代码从 CC3220SF 移植到 CC 3235SF。 但是、一旦我在* OtaTask 中调用 iRetVal = InitSimplelink (role_STA)、它将返回如下内容。

接收到异常的常规事件,带有代码[0xff87ed]

[一般事件]- ID=[-30739]发件人=[3]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    -30739为 SL_ERROR_HTTP_SERVER_ENABLE_FAILED。 您可以在 source/ti/drivers/net/wifi/errors.h 中找到错误代码

    您是否在应用程序中调用 sl_NetAppStart?  请注意、一般错误并非致命错误。  应用程序的其余部分是否正常工作?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    Thx。

    我在查看 slneed.h 处的错误 该错误代码在 CC3235中是否是新代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    不可以、CC3220也会发生该错误。 如果您要将代码移植到现有的 CC3235示例中、可能会有一些重复。 如果您可以在代码中找到 sl_NetAppStart、我可以尝试提供进一步的帮助。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    您说得对、我在其他地方尝试再次启动 HTTP 服务器

    是否有任何 API 可获取  SL_NetApp_HTTP_SERVER_ID 的启用/禁用状态?

    software-dl.ti.com/.../group___net_app.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您应该能够使用 SL_NetAppGet (SL_NetApp_STATUS、SL_NetApp_STATUS_ACTIVE_APP、) 选项。 它将返回一个可与 sl_NetAppStart/Stop 中的定义进行比较的屏蔽值。

    此致、

    Sarah