This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:选择 UART "仅发送"模式时配置器会导致编译错误

Guru**** 2994780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1020288/cc3235modsf-configurator-causes-compilation-error-when-uart-send-only-mode-is-selected

器件型号:CC3235MODSF

在"TI 驱动程序/UART"菜单下、我选择了"Data Direction"选项至"Send Only"、 并得到以下错误:

subdir_rules.mk:33:目标'syscfg/ti_drivers_config.obj'的配方失败
"SYSCFG/ti_drivers_config.c"、第378行:错误#29:期望表达式

由以下结构引起(第378行是 rxChannelIndex):

静态常量 UARTCC32XXDMA_HWAttrsV1 uartCC32XHWAttrs0 ={
baseAddr = UART1_base、
.intNum = INT_UART1、
.intPriority =(~0)、
.FlowControl = UARTCC32XXDMA_FLOWCTRL_NONE、
rxChannelIndex =,
txChannelIndex = UDMA_CH11_UARTA1_TX、
rxPin = UARTCC32XXDMA_PIN_Unassigned、
txPin = UARTCC32XXDMA_PIN_55_UART1_TX、
ctsPin = UARTCC32XXDMA_PIN_Unassigned、
rtsPin = UARTCC32XXDMA_PIN_Unassigned、
errorFxn =空
};

我是否以某种方式配置了工具/ECU、或者是否有选择 SendOnly 并防止此错误的权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来确实像一个错误。

    我需要与工具团队核实最佳解决方案。

    我将在收到他们的回复后立即在这里进行更新。

    BR、

    Kobi