This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801:我们能否在不更改驱动程序/固件的情况下将 WL1801替换为 WL1803?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1019772/wl1801-can-we-replace-wl1801-with-wl1803-without-any-change-of-driver-firmware

器件型号:WL1801

你(们)好  

我们的产品具有可与 Wilink8软件配合使用的 WL1801。

 2.4GHz WLAN 就能在其上运行。  不需要5GHz WLAN 和蓝牙。

WL1801器件目前不可用、但我们有一些 WL1803芯片库存。

现在、我们想知道 是否可以在不更改驱动程序/固件的情况下将 WL1801替换为 WL1803。

WL1801 的软件(包括 WL1801的固件)是否可在 WL1803上正常工作?

或者、我们需要做些什么来将  WL1801替换为 WL1803 (未使用5GHz 和蓝牙)?

BR、Nobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 SoC 变体的 WiLink8驱动程序和固件都相同。 因此、预计不会有任何变化

    您可能需要根据 wl1803 INI 重新配置 wl18xx-conf.bin

    最好

    Saurabh