This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:Wi-Fi 论坛

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1017132/cc3120-wi-fi-forum

器件型号:CC3120

尊敬的团队:

我们已在 CC3120开发板的链接(dev.ti.com/.../node CC32xx SDK 示例、但当代码的下一行执行时、我们会得到错误代码-2006。

RET = HttpClient_connect (https://ClientHandle、HOSTNAME、0、0);

误差进行计算。 H 文件错误代码-2006表示   

"//*参数无效*/
#define SL_RET_CODE_INVALID_INPUT "
 

因此、我们使用了我们自己的网站以及  http://www.google.co.in 、这两种情况下我们都收到了错误代码-2006。  

根据 TI 专家  、我们已升级 CC3120 服务攻击版本。 我已随附新旧的 CC3120服务包以供您快速响应、但我们仍会收到错误代码-2006。 请帮助我们解决此问题。  

旧版本:                                                                          新版本

                     

此致、

Viknesh Vadivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Viknesh Vadivel:

    我要再看一下这个。 请给我一天时间进行调试。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的及时响应。 当然、我们将等待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Viknesh Vadivel:

    我在 CC3220上再次测试了这一点、没有发现任何异常行为、因此我正在使用 CC3120 BoosterPack 在 CC26x2 LaunchPad 上进行测试。 我将  在明天结束时提供更新。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viknesh、

    我已在我的末尾对此进行了测试、并且在将 HTTP_GET 示例移植到具有 CC3120 BoosterPack 的 CC2652 Launchpad 上时没有任何问题。 请参考我的项目:

    e2e.ti.com/.../httpget_5F00_CC26X2R1_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip

    需要注意的一些事项:

    1.确保已安装以下版本的 SDK/插件:  

    simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54和 simplelink_sdk_wifi 插件_4_20_00_10

    2.更新 platform.c 中的 SSID、安全性和密码,以确保您可以连接到接入点。

    如果您能够使用此示例并成功运行、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    如果您可以使用 CC3120检查 CC26X2 Launchpad 并更新我们、了解您是否能够顺利运行代码、这将是我们的大帮助。  

    提前感谢您。  


    此致、

    Viknesh Vadivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent Rodriguez:  

    感谢您的建议、我们今天将检查并更新您、以确定这是否解决了我们的问题。  

    此致、

    Viknesh Vadivel