This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:π 型滤波器前后的射频连接器

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1019475/wl1807mod-rf-connector-before-or-after-the-pi-filter

器件型号:WL1807MOD

您好 TI!

我有一个使用 WL1807的设计、它工作得非常完美。 但我想添加一个用于外部天线的射频连接器。 我想使用 MM8130-2600连接器。

我的问题是、我应该将射频连接器放置在 π 型滤波器之前(所附图像中的选项 A)还是 π 型滤波器之后(所附图像中的选项 B)。

您是否看到所选连接器出现问题?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc2014、

    将连接器放置在匹配组件之前、因为您始终希望 将匹配组件放置在尽可能靠近天线的位置。

    我看不到连接器有任何问题。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致、非常感谢