This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:我们配置的 CE 认证要求

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1017559/cc3100-ce-certify-requirement-on-our-configuration

器件型号:CC3100

您好!

  由于客户需要对其产品进行 CE 认证、CE-RED 测试需要提供 WiFi 工程原型和固定频率操作说明。

   请提供操作的相关 WiFi 规格信息、有关工程原型的建议说明、请参阅附件。

  e2e.ti.com/.../Instruction-for-Preparing-an-Engineering-Prototype.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    WiFi 工程原型是否指客户的电路板?

    器件的数据表或 NWP 用户指南是否适用于 WiFi 操作规范信息?

    也可以 在此处下载 CC3100BOOST CE 测试报告

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

     WiFi 工程原型是否指客户的电路板?

     您能否提供进入工程师模式以设置 WiFi 通道功率调制类型等的过程、如果非线性电路板无法满足要求、您只能提供满足要求的口套、并为我们提供进入 工程师模式的详细过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    客户可以使用 CC3100/CC3200无线电工具 GUI 进行认证测试。

    此处提供了无线电工具用户指南

    BR、