This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:外部 SPI 闪存问题

Guru**** 2768525 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1018935/cc3200-external-spi-flash-issues

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我相信我们已经在电路板上安装了一些外部 SPI 闪存器件、其中设置了专有块保护位(意外)以保护某些扇区、现在 UniFlash 工具无法对这些器件进行格式化、是否有办法在不首先从电路板上移除器件的情况下进行修复、 即、我只需使用固件即可添加到 CC3200器件?

有些电路板工作正常、有些电路板无法格式化外部 SPI 闪存。

谢谢

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    最快的方法是交换 SPI 闪存芯片。

    可能需要通过更改引脚多路复用器来从应用处理器直接访问 SPI 闪存(sFlash)、但您需要自己创建代码。 TI 不为此提供支持。 您可以在 e2e 论坛上找到一些相关主题。 但我现在无法找到它们。

    更新:您可以在此处找到一些线索

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    遗憾的是、只有 NWP 控制 SPI 闪存、并且可以使用主机驱动程序中提供的命令进行访问。 不支持从应用 MCU 共享访问闪存。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、谢谢、我以为是这样、但并不是100%确定。

    谢谢

    Luke