This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:无线网络突然中断

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1018993/wl1837mod-abrupt-wifi-drop-outs

器件型号:WL1837MOD

我在特定站点遇到问题、连接到2.4GHz AP 时 WiFi 突然中断。

当四处走动时、问题似乎会出现、信号强度在它设法连接到新 AP 之前降至-75以下。

这在 Android Oreo 8.0上运行、导致设备断开网络连接并将所有保存的 AP 显示为未连接数秒。

该器件使用内核版本4.9.17、而 WiFi 模块固件版本为8.9.0.0.86

此问题似乎仅发生在一个或两个站点。

其他人是否有类似的问题或可以提供一些尝试解决该问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不熟悉此问题、也未使用 Android 进行测试。 我们的测试是在 Linux 上进行的

    与断开连接的位置相比,连接工作正常的站点有何不同?

    最好

    Saurabh