This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831:新设计建议

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1018685/wl1831-new-design-suggestions

器件型号:WL1831

我有一位不熟悉无线领域的客户、可能会使用一些设计建议。

该应用包括多个节点、所有节点均与独立于任何现有网络的一个中央节点通信。

客户提出的几个初步问题:

1) 1)如何确定1或2根天线?

2) 2) 双天线模块是否需要物理隔离距离? (其设备系列的某些型号为小型-6英寸 x 6英寸)

3) 3) 对这些模块进行了哪些类型的认证? 作为客户、他们还需要执行哪些其他测试?

感谢您的任何指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    MIMO 系统的优势 是数据速率明显更高。 此外、当使用2根天线时、WiLink8使用 MRC 实现更大的覆盖范围

    2.两根天线之间的距离必须大于波长的一半(2.4GHz 时为62.5mm)。

    3.请访问 此页面 以查看每个 WL8模块支持哪些区域。 我们建议客户咨询他们的监管测试机构、以便在利用模块认证时进行哪些额外测试。

    BR、