This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:连接

Guru**** 2751515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, CC3135, CC3120, BOOSTXL-ADS1219, BOOSTXL-CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1017013/boostxl-cc3135-connections

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:ADS1220CC3135CC3120BOOSTXL-ADS1219MSP432P401R

您好!

我正在考虑开发可与所有 Launchpad 配合使用的 BoosterPack。 它由 SPI 显示屏和 ADS1220组成。 我想将其与 MSP430G2ET、MSP430F5529LP 配合使用 -这不是问题-但使用 MSP432P401R-CC3135等无线套件是有道理的。 问题在于、CC3135的升压器连接的文档不是不稳定的:哪条线路是免费使用的、用于与处理器通信、该处理器仅用于编程、可用于正常使用。

您能为我提供一些有关 CC3135和 CC3120连接的参考吗?

此致、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了 BOOSTXL-ADS1219。 乍一看、它适用于 LP-s 的组合 对吗? 将会批准示例 CCS 项目!

    此致、

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    请参阅 数据表中标题为"外部接口"的部分、以更好地了解哪些信号与主机 MCU 配合使用。 对于路由到 BoosterPack 接头的信号、您有任何具体问题吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您花了很多时间、但最后我决定构建我自己的测试板、借助跳线电缆、我可以在需要时对引脚重新排序。

    总之、我的问题不清楚:BOOSTXL-CC3135。 我的问题是、在快速入门指南中、我可以找到 BoosterPack 引脚的功能、但还不清楚所有上述内容是否都用于连接到 MSP432P401R Launchpad 的情况? 如果某些 BoosterPack 仅与 EMUBOOST 配合使用来对 CC3135 BoosterPack 进行编程、那么在 MSP432的应用中使用它们会发生什么情况? 它们是否被吸入或三态等。

    此致、

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    EMUBOOST 与 BOOSTXL-CC3135配合使用、可对服务包进行编程、并在使用无线电工具时进行编程。  

    • 对以下服务包进行编程时使用 UART:UART1_TX、UART1_RX、UART1_CTS、UART1_RTS 和 NHIB。
    • 连接到无线电工具时使用 UART 或 SPI。
      • UART:与上述相同
      • SPI:SPI_CLK、CC_SPI_DIN、CC_SPI_DOUT、CC_SPI_CS、CC_IRQ、 和 CC_NHIB

    虽然在与主机 MCU 连接时可以同时使用 SPI 和 UART、但我们的插件使用 SPI。 因此、要利用该插件、我建议使用 SPI: SPI_CLK、 CC_SPI_DIN、CC_SPI_DOUT、CC_SPI_CS、CC_IRQ、 和 CC_NHIB

    现在的问题是、当这些 SPI 信号在与主机 MCU 配合使用时、这些其他信号的状态是什么、例如:

    • UART 引脚
    • CC_NWP_UART_TX、CC_WL_UART_TX、CC_WLRS232_TX、CC_WLRS232_RX (调试引脚)
    • DIO_0x (无主机模式 GPIO)

    这些引脚应处于高阻态、除非 UART 等信号配置为不在驱动程序库文件中。

    BR、