This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:[CE 认证]有关 WiFi/蓝牙射频 TX 占空比的信息

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1017857/wl1837mod-ce-certification-information-about-rf-tx-duty-cycle-of-wifi-bluetooth

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:AM3356

各位专家、您好!

我们的客户使用 WL1837MODGI /AM3356[Linux SDK+ Bluetopia]开发了他们的系统。 客户正在对其系统进行 CE 认证、最近、他们的测试机构正在请求客户描述射频 TX 占空比(间隔?) WiFi/蓝牙。 尽管我尝试查看 WL18XX-REPORTS,但我不确定客户应该如何在  CE 认证文档中描述 WiFi/Bluetooth 的这些价值。

请您的专家就此提供建议/意见吗?

感谢您的快速响应!

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    我将对此进行研究并返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎

    如果测试机构请求的是零量程、则可以使用频谱分析仪上的零量程功能来测量占空比。

    BR、