This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:如何在代码中测试与 CC3235SF 的实时互联网连接速度。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1018067/launchxl-cc3235sf-how-can-i-test-real-time-speed-of-internet-connectivity-with-cc3235sf-in-my-code

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

尊敬的 TI:

    我正在使用 cc3235sf SDK 中提供的 wifi 配置示例、它已成功连接到互联网或 cc3235sf、并能很好地上网。 现在、我的要求是在我的代码中检查互联网连接的连接速度。 换言之、我的控制器可以与其他在线设备(在其他位置)进行通信的速度有多快。 请帮我解决问题。  

谢谢、此致  

Sarju Bhatnagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx SDK 中没有适用于此类用例的 API 或代码。 也许您可以尝试使用 http 客户端、下载/发送大小固定的数据、并测量上传/下载时间。

    1月