This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:AP 模式下的 CC32xx:如何设置 Wi-Fi 速率?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1017915/cc3200-cc32xx-in-ap-mode-how-to-set-wi-fi-rate

器件型号:CC3200

你好。

我需要使用 DSSS 强制 CC32xx 器件达到1Mbps 速率。

我知道如何在原始收发器模式下执行它。

我知道如何在 STA 模式下执行此操作(只需强制 AP (当不是 cc32xx 器件时)进入1Mbps 模式)。

但如何强制 CC32xx 在 AP 模式下使用1Mbps 速率?

我 不需要高速连接、我需要最大范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此功能没有 API。 NWP (WiFi 协处理器)根据自己的专有策略以 AP 模式管理网络。

    1月