This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议为网关应用(家庭/楼宇自动化)提供正确的 WiFi

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, WL1801, WL1831, WL1807MOD, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1014642/kindly-suggest-right-wifi-for-gateway-application-home-building-automation

Thread 中讨论的其他器件:CC2530WL1801WL1831CC3220MOD

您好!


我们需要设计用于家庭/楼宇自动化的网关、所有相关要求/功能信息都在随附的文件 PFA FYI 中进行了说明。 您可以忽略除 WiFi 以外的任何其他模块、如果您觉得与此主题无关、在这种情况下、我可以为其他模块提出新的帖子。


请检查我们的要求/应用、并 为同样的要求/应用建议正确的 WiFi 和 EVM 板。

  • 应与微处理器配合使用(下面列出的微处理器工作环境、供参考)
  • 应支持 WiFi 802.11 a/b/g/n (交流可选)
  • 网络范围应尽可能大。 请建议如何实现。
  • 一个天线应该足够或需要双天线?



微处理器将连接以太网、WiFi、蓝牙、Zigbee、KNX 互接收器。  微处理器应具有以下特性:

  • 应该适用于 Linux 操作系统
  • 与 BLE/BLE 网状网络设备、WiFi/WiFi 网状网络设备和 Zigbee 设备进行通信。
  • 与 KNX 器件的通信包括传感器、传动器和支持的器件
  • 以太网通信、应支持 BACnet IP。
  • MQTT 客户端库和 AES 库

安全性:

  • 必须通过基于 OTPROM 的核心信任根支持安全引导
  • 使用 RSA 私钥对引导加载程序操作系统和应用程序二进制文件进行签名的构建过程。
  • 通过从 OTPROM 到应用层建立信任链来实现安全引导验证。
  • 操作系统应该是安全的 Linux。
  • 将密码、用户名、密钥存储在安全存储中


这是最重要的项目之一、我们需要您的支持来构建高效的产品。 请帮帮我们。


谢谢、此致、

Naveen K


e2e.ti.com/.../Gateway-Requirement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    根据    您的要求、Wl18xx (WiLink 8)系列(请参阅 www.ti.com/.../products.html 中的选项)是最佳选择。

    它是 一 款 a/b/g/n Wi-Fi 收发器(具有或不具有 BT/BLE + 内置共存)、专为连接运行 Linux 的处理器而设计(提供原生 Linux mac80211驱动程序)。 MIMO 2x2或40MHz 通道选项可实现高达100Mb/s 的带宽

    请选择您首选的选项、并查看产品页面中的数据表和技术文档。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的建议。

    1. Wl18xx 可以连接 AM64x/AM437x MPU (Linux 开放源码/TI Linux OS)? 原生 Linux mac80211驱动程序足够或任何其他受支持的驱动程序/堆栈/库可用?

    2.驱动程序/堆栈/库应该在主机 MPU 上实现、对吧?

    2. Wl18xx 不需要任何固件/软件/驱动程序/堆栈/编程实现、对吧? 主机 MPU 将负责一切工作、对吧?

    3.两根天线而不是一根天线的用途是什么? 有什么原因/优势? 需要同时使用天线1和2?

    4.与单 个 WiFi 模块和 WiFi+蓝牙模块相比,哪个 WiFi 模块 将提供更高的性能、效率和范围? 还是 WiFi 和 WiFi+蓝牙模块都能提供相同的性能?

    5.在 WiFi+蓝牙模块中,WiFi 和蓝牙都将同时工作(并行),或者任何人将同时工作?

     

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对 AM64x/AM437x 问题是(请查看产品页面)。 mac802.11将支持通过标准 Linux 接口控制 Wi-Fi、SDK 附带 hostapd/wpa-supplicant 支持。  

    2.驱动程序在 Linux 内核中实现,hostapd 是 Linux 用户空间应用程序。 需要固件。 它随 SDK 提供、并由驱动程序注入。

    3.两根天线可实现 更高 的吞吐量 和更远的距离。 这不是强制性的。

    使用 BT+  Wi-Fi 的一个主要优势 是它们之间的内部共存。 Wi-Fi 和 BT 都可以并行工作、但它们可以通过无线电(因为它们使用 相同的2.4G 频段)相互干扰、这由共存机制处理。 这可能会降低 Wi-Fi 最大带宽(但可能比使用2个单独的器件更好)。 除此之外、在使用集成和独立器件时、您将获得相同的 BT 和 Wi-Fi。

    5.两者可以同时工作。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您提供的信息、感谢您的快速响应。

    那么、Wl18xx 不需要任何固件/软件/驱动程序/堆栈/编程实现、对吧? 主机 MPU 将负责一切工作、对吧?

    2.如果我们使用一根天线代替2,距离将是一半?

    它将始终支持2.4G 和5G、还是需要启用2.4G 或5G 频带?

    4.  WiFi 和蓝牙都将使用相同的天线? 或一个用于 WiFi 的天线1和另一个用于蓝牙的天线2?

    5.您能给我们的 WiFi 和蓝牙覆盖范围提供建议吗?  

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wl18xx 需要由主机软件安装的固件(由 TI 提供)。

    2. 否(覆盖范围主要在多路径环境中扩展、其中第二根天线可用于优化灵敏度)

    3.您可以同时启用两者

    4.可以使用单根天线。 请检查 WiLink 文档中的硬件配置(请参阅 https://www.ti.com/product/WL1837MOD 中的技术文档)。

    5.蓝牙长达数十米,Wi-Fi 长达数百米。 实际范围取决于环境、 射频配置以及 TX 速率和功率设置。

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi。

    感谢您提供信息。

    好的、固件 只应安装在主机 MPU 上、而不应安装在 WL18xx 模块上。

    如果我们将 WL18xx 模块与基于第三方 Linux OS 的 MPU 连接、 TI 提供的固件可用于任何基于第三方 Linux OS 的主机 MPU? 在这种情况下、请提供建议、这可能很重要。

    是否有 SOM/EVM 板可用于轻松连接 AM64x/AM437x EVM 板?

    3.如果我们使用 WL1831等 SOC 代替模块、那么电路板设计是否有困难? 我们能否设计与模块性能相同的高效电路板? 我们在设计中需要考虑哪些事项?

    4.方框图中的"ZigBee 共存"。 我们是否可以将 Zigbee 模块连接到 WL18xx 或它表示什么?

    谢谢、此致、

    Naveen K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的。

    2. AM64x SK 在其上组装了 WiLink8模块: https://www.ti.com/tool/SK-AM64

    与芯片设计相比、模块具有较低的硬件设计和认证工作量。 对于大规模生产,芯片化可以节省成本。   

    4. WiLink8支持 Wi-Fi/ZigBee 共存功能。 某些 IOS b/w WL18xxMOD 和 CC2530可进行连接、以实现与2个 SoC 的共存。

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您提供信息。

    如果我们选择芯片关闭、我们能否获得  WL18xxMOD 的模块 PCB 设计文件、 此参考将对 我们的电路板设计有所帮助?

    2、Chipdown 模块不会附带认证? 那么、谁将帮助我们取得认证呢? 您说的是我们的完整产品认证还是 WiFi 认证?

    3.如果我们使用 Chipdown、我们需要将 组件屏蔽(使用金属接地体)为模块 n 对吧?

    谢谢、此致、

    Naveen K

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我们在 TI.com (https://www.ti.com/product/WL1801)上提供了 WL1801和 WL1831器件。 您可以申请访问产品页面上包含参考设计的配套资料。  

    芯片器件不附带认证、因此您必须联系测试机构进行认证。  

    WiLink IC 设计无需屏蔽。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您提供信息。

    如果芯片下 IC 不需要屏蔽、    那么所有 WiFi (例如 WL1807MOD 或 CC3220MOD)模块屏蔽的原因是什么?

    我们的网关具有 WiFi+BLE 和 Zigbee。 如果所有器件都在2.4GHz 上工作、我们如何避免信号干扰? 它应该由软件处理、或者应该执行任何额外的硬件?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.要求使用屏蔽层才能获得模块化认证

    2. WiLink 器件支持可在以下位置使用的共存机制: https://www.ti.com/lit/ug/swru437b/swru437b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您提供信息。

    模块化认证意味着模块认证 可以正确地进行/销售? 如果我们需要网关的 UL 认证、我们需要屏蔽 SOC?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    如果您使用 Wi-Fi 制作产品、您将获得产品级认证、而这不需要屏蔽。

    如果您想要创建一个模块(射频子系统、该子系统可以放入具有最少射频重新认证的许多产品中)、则需要一个屏蔽层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vince 和 Kobi、

    感谢您提供的所有信息、非常感谢您的支持。

    谢谢、此致、

    Naveen K