This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-Certification:WL1837MODCOM8I WL18XXCOM82SDMMC 的 RF/EMI 测试错误消息

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I, WL18XXCOM82SDMMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1016924/wl18xx-certification-error-message-on-rf-emi-testing-of-wl1837modcom8i-wl18xxcom82sdmmc

器件型号:WL18XX-认证
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODCOM8IWL18XXCOM82SDMMC

在尝试将无线工具与 WL1837MODCOM8I 和 WL18XXCOM82SDMMC 配合使用时、我们客户的实验室会看到以下错误(请参阅图片)。  第二张图片显示了将两块 PCB 连接在一起时的设置。

有什么建议可以让他们尝试避免该错误?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    尝试使用此跳线配置。  

    BR、