This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:具有外部天线的参考设计

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I, WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1017062/wl1805mod-ref-design-with-external-antenna

器件型号:WL1805MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODCOM8I、 WL1835MODCOM8B

大家好、

我们是否有带外部天线的参考设计?

当他们计划使用 uFL 插头时、是否需要考虑任何要求/事项?

或者、该配置是否仅可用于调试?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们拥有的唯一 WL8模块参考设计 是 WL1835MODCOM8B 和 WL1837MODCOM8I。  WL1835MODCOM8B 可用作参考。 只需忽略第二个天线。 请注意、射频可以路由到 uFL 或外部天线。

    我不确定 UFL 与调试有何关系? 我在这里错过了什么?

    BR、

    成