This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:在通过 UART 开始编程之前、引导加载程序未知操作码

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1016803/cc3130-bootloader-unknown-opcode-before-starting-programing-over-uart

器件型号:CC3130
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好

我在 Renesas RX65上制作了一个小型 UART 驱动程序、用于在 CC3130中启用引导加载程序模式、然后进行编程、类似于 UniFlash。

通过 UniFlash 进行编程时、我记录了 UART 通信、并且在编程开始前会出现未知的 CMD/电报。

您能不能帮助我对其进行解码、因为我在引导加载程序协议中找不到操作码/电报(swpa231.pdf、2019年1月)

Uniflash 在 TX 上发送(CC3130上的 RX)

0x00、0x07、0x33、0x31、0x00、 0x00、0x00、0x02  (操作码似乎是0x31??)

然后、CC3130回复:

0x00、0xcc (ACK)、0x00、0x0A、0x24、 0x10、0x00、0x02、0x00、0x00、0x9D、0x60、0x15

最后一个我也无法解码。

提前感谢。

BR

Jørgen 总线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jørgen、

    您是指 UniFlash ImageCreator 工具吗? 该工具与嵌入式编程类似、但不完全相同。 实际上、有一个软件工具 Embedded Programming 提供 Windows 可执行文件和源代码作为参考: https://www.ti.com/tool/EMBEDDED-PROGRAMMING。 CC3x20版本也适用于 CC3130。

    您是否尝试通过检查操作码来解决问题?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sarah

    是的、我已经记录了 UniFlash ImageCreator 工具。

    它按预期进行编程、我只是想知道编程开始前收到的"未知"电报。

    由于我在 RX 中实现了 UART 引导加载程序协议,我对我错过的内容感兴趣:-)

    BR

    Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jørgen、

    ImageCreator 工具具有一些附加功能 、这些功能基于 检查器件是处于生产模式还是开发模式、因此可能与此相关。  我们不会将其记录在案以供客户使用。

    此致、

    Sarah