This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我已经看到、较早一代的 CCXXXX 器件在 TI 驱动程序中提供了 ECDH 实现。
CC323x 芯 片支持非对称密钥对的插槽、但看起来没有"ECDH"实现(即使内部 TLS 堆栈看起来支持此类实现)。
是否有可能在 Simplelink SDK 中提供此类实现?
此致
您好、Piotr、
TI 驱动程序中可用的加密实用程序由硬件 加密引擎启用。 ECDHE 由 NWP 中的软件实现。 我正在检查访问是否存在限制。 但是、您能否分享您认为旧版本中提供的内容?
此外、什么是用例?
此致、
Sarah
你好
我在 CC2640 SDK 中看到过 ECDH 驱动程序- https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADfS7ixpgUmHy56H6NON4Q__krol.2c__LATEST
使用案例是、除了 WiFi 通信之外、我们的器件还通过 UART 和 SPI 与系统中的其他 MCU (以及外部世界)进行通信。 这种通信必须得到保护、DH 可用性会很有帮助(也可以验证证书链-关于我在其他主题中询问的内容- https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1015205/cc3235sf-verification-of-certificate-chain-of-trust-for-any-certificate-in-filesystem/3754862#3754862)
此致
P
您好、Piotr、
CC2640器件具有启用该 ECDH 驱动程序的硬件加速器。 CC32xx 实现是 NWP 中的软件。 为主机访问添加此选项需要更改主机驱动程序和服务包。
您是否控制系统中的所有其他器件、或者您是否必须符合使用 ECDH 的现有应用? 我可以离线跟进您。
此致、
Sarah