This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:需要 UART 通过 CC3130中的引导加载程序进行闪存,或者 SPI 总线是否足够?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1016818/cc3100-uart-needed-to-flash-through-bootloader-in-cc3130-or-is-spi-bus-enough

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:CC3130

你(们)好

我们使用通过 UART 和 SPI 连接到 CC3130的 RX65。

由于我们使用 SPI 通过 TI 的 SDK (sl_Start 等)进行通信 我们可以使用 sl_FsProgram 对新的 ServicePackages 进行编程、  

那么问题是,我们是否需要 UART?

另一个问题是、将新服务接收器编程到 CC3130时、似乎已存储的访问点已删除。 可以避免这种情况。

BR

Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 主要用于初始(产品线)编程,因此如果您使用 SPI,则可以避免 UART。  

    当使用 sl_FsProgram 时、闪存的整个内容被擦除(因此存储的配置文件被擦除)并且文件系统被重新初始化。

    当您仅更新特定文件(例如 SP 或 MCU 映像)时、我 建议您覆盖特定文件(sl_FsOpen、sl_FsWrite、sl_FsClose)、而不是使用 sl_FsProgram (例如、您可以参阅 OTA 库)。

    BR、

    Kobi