This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD 和 WL1807MOD 的断开原因和条件

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1016244/cc3135mod-disconnection-reason-and-condition-for-cc3135mod-and-wl1807mod

器件型号:CC3135MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1807MOD

各位专家、您好!

我对 CC3135MOD STA 模式和 WL1807MOD AP 模式的隔离条件有疑问。

1) 1)对于 CC3135MOD STA,我读取了 wlan.h 并找到了断开原因代码,但如何找到每个代码的条件。 例如、断开连接的原因是连续信标丢失了多少?

2) 2)对于 WL1807MOD AP 模式、我找到了">e2e.ti.com/.../the-issue-of-wl12xx-beacon-loss-detected" 线程、然后发现12连续信标丢失将是断开连接的原因、但这是 STA。 在哪里可以找到 AP 模式的条件? 此外、在哪里可以找到断开原因代码、如 C3135MOD?

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.Fujinaka:

    信标跟踪算法(至少对于 SimpleLink)比仅计算丢失信标数量更复杂。 如果器件处于 LSI/PS 模式、则器件首先禁用 LSI、 然后扩展信标接收(唤醒)窗口、 直到器件处于唤醒状态、并且它将发送一些空数据帧以检查连接状态、然后才会触发断开连接。

    在过去几年中更改了阈值(在状态之间移动)、信息仅在内部提供。

     此处使用的原因代码直接取自802.11规范。

    我不确定 wl18xx 的头文件中是否有类似的定义、但代码是公开的、可以在线找到。

    BR、

    Kobi