This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:如何通过 XDS 将程序下载到 CC3235MODASF

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1016465/cc3235modasf-how-to-downlaod-a-program-to-cc3235modasf-through-xds

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3235SFUNIFLASH

您好、E2E、

我正在测试 CC3235MODASF、并希望通过 LaunchPad 上的 XDS 下载 bin 文件、但 XDS 无法连接到目标 、如 下图所示。

  

我将 JTAG (4W)、nRESET 和 UART0连接到 MSP432或 CC3235SF LaunchPad、以便连接到 VBAT1、VBAT2和 GND。 正如我所知、SOP (2:0) 被拉低、电 阻约为90kΩ Ω、以在功能开发模式下配置3235。 在此模式下、开发人员可使用4引脚 JTAG。

我还尝试通过 UniFlash 执行此操作 、不幸的是、它仍然无法正常工作、并得出了相同的结果。

您能告诉我如何将 bin 文件刷写到 CC3235MODASF 吗?

提前感谢您。

此致、

Siemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siemin

    很难说出什么可能是错误的接线。 我对您的联系没有太大信心。 请提供您准确连接模块的原理图。

    第一步、您需要使用 Uniflash 和开关模块进行开发。 没有开发模式的情况下会锁定 JTAG。 Uniflash 软件使用 UART (RX、TX)、nRESET 和重新命令的 SOP 模式1-0-0 (2-1-0)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复!

    我已连接导线并根据您的建议将 SOP 模式设置为 UARTLoad、然后按照 《UniFlash CC3x20、CC3x3x SimpleLink Wi-FiRegistered和 Internet-on-a chip 解决方案 ImageCreator 和编程工具用户指南》、我已将文件成功下载到 CC3235MODASF。

    需要注意的一点  是、我们应该从器件列表中选择 CC31xx/CC32xx、而不是 LAUNCHXL 或引导加载程序。

    再次感谢您的善意帮助!

    此致、

    Siemin