This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:从安全服务器 https 下载文件

Guru**** 2763935 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1015850/cc3200-file-download-from-a-secured-server-https

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 TI 团队:

     我使用的是 SDK V1.5.0。 我已经评估了文件下载示例、以便从不安全 的 http 服务器(端口80)下载文件。  

我们的公司服务器是 HTTPS 服务器、使用 SSL 证书并使用 CA 文件(.der 格式)进行连接。

请支持我们使用 CA 文件下载 https 服务器(端口443)。

谢谢、此致、

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    您是否能够执行 HTTP 非安全传输来测试 HTTP GET 设置、以确保 HTTP 请求的格式正确? 这将节省稍后调试的时间、以防我们无法立即使 HTTPS 正常工作。

    如果 HTTP 请求正常、则接下来的步骤是简单地添加代码、使其成为安全套接字。 可以在以下 E2E 帖子中找到所需的代码:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/564330/cc3200-https-client-tirtos/2068501#2068501

    除了代码之外,您还需要提供 HTTPS 服务器用来验证其证书链的根 CA 证书。 检查使用的根 CA 最可靠的方法是使用 PC 上的浏览器连接到根 CA、然后使用浏览器的工具检查证书链。

    确定证书后、您可以使用 Uniflash 加载证书。 有关说明、请访问 :https://www.ti.com/lit/ug/swru558/swru558.pdf

    如果您需要更多说明、或者对在 CC3200上启用 HTTPS 所需的步骤有进一步的疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael