This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:如何在 TCP 模式下达到最大吞吐量。

Guru**** 2536630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1015288/cc3235modsf-how-to-reach-max-throughput-in-tcp-mode

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我想通过 SPI 将传感器的数据发送到 launchpad、并通过 Wi-Fi 发送数据。

数据表中写道、TCP 模式下该模块的最大吞吐量为13Mbps。 如何达到此速率? 是否有任何文档或示例可以为我提供帮助?

谢谢、

Hosein  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在受控环境(在射频室中)中、可达到13Mbps、从而将数据发送到本地服务器。

    通道(或客户端与服务器之间的任何位置)上存在干扰的露天将降低可能的带宽(这将导致802.11或 TCP 级别的重新传输)。

    此外、发送小数据块(例如一次发送几个字节)可能会降低无线传输效率(即数据包将以较小的 MTU 长度发送)、这将影响可能的吞吐量。   

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的回答。

    我想通过 SPI 将传感器的数据发送到 launchpad、并通过 Wi-Fi 发送数据。 我在这个问题上没有足够的经验。 因此、 是否有任何示例或文档可以帮助我执行此项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 SDK 包含多 个演示使用 SPI (主从器 件-请参阅 Examples/.../驱动程序下的)以及通过 Wi-Fi 使用不同协议进行数据发送(MQTT、HTTP、TCP 套接字-请参阅 Examples/.../demos 下的)的示例。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在 支持软件中查看参考设计

    这些示例演示了如何访问传感器以及如何连接到不同的云供应商。