This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:当路径太长时、SLImageCreator.exe 无法生成映像

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1015141/cc3235sf-slimagecreator-exe-is-not-able-to-generated-image-when-path-is-too-long

器件型号:CC3235SF

你好

昨天(经过长期而富有挑战性的调查)、我们发现 SLImageCreator.exe 工具如果放置在具有较长路径的位置、会有一些问题。 当然、操作系统本身能够处理长路径!

最大的问题是生成的错误可能是随机的(在我们的案例中、它抱怨 FortunaAccelerator python 模块、但我猜不同的路径长度可能会产生其他结果)、并且与问题的根本原因没有什么共同之处(我怀疑 Python 编译器中存在问题)。

我们执行以下调用:

C:\dev\nbuild\tools\com.cloudbees.jenkins.plugins.customtools.CustomTool\simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07\simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07\source\ti\drivers\net\imagecreator\bin\SLImageCreator.exe syscfg program --file C:/dev/nbuild/workspace/TIBuildPipeline/output/bin/Debug/wifi_image.sli --json C:/dev/nbuild/workspace/TIBuildPipeline/output/generated/Debug/syscfg/ti_drivers_net_wifi_config.json"

我们得到以下结果:

INFO:root:FTDI not detected, trying XDS
INFO:slbootloader.slbootloader:Connecting to device
INFO:slbootloader.slbootloader:Power off
INFO:slbootloader.slbootloader:Set break signal
INFO:slbootloader.slbootloader:Power on
INFO:slbootloader.slbootloader:Clear break signal
INFO:slbootloader.slbootloader:Connection succeeded
INFO:slbootloader.slbootloader:Received storage list
partitionBitMap   0 00000000
partitionBitMap24 0 00000000
checkSum 0 00000000
Traceback (most recent call last):
  File "BuildProgrammingImage.py", line 23, in <module>
  File "zipextimporter.pyc", line 82, in load_module
  File "FileCrypto.pyc", line 12, in <module>
  File "zipextimporter.pyc", line 82, in load_module
  File "Crypto\Random\__init__.pyc", line 29, in <module>
  File "zipextimporter.pyc", line 82, in load_module
  File "Crypto\Random\_UserFriendlyRNG.pyc", line 38, in <module>
ImportError: cannot import name FortunaAccumulator

此致

第页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    我假设 python 脚本会截断长文件路径、从而导致异常错误。 我将为此文件一个错误。 至少应明确记录限制。

    此致、

    Sarah