Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220S, CC3220R, CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 CC3220S、 CC3220R、
您好!
我正在尝试在 P45/GPIO_31上使用 GPIO 中断。 为了触发中断、我在 C2000上使用了一个外部 GPIO、该 GPIO 在每5秒后变为高电平、然后返回低电平、如下图所示-

P45上输入 GPIO 中断的配置如下所示-
void slaveTempReadyFxn(uint_least8_t index)
{
dbg_flag++;
}
void *testThread(void *arg0)
{
int retc;
int32_t msgqRetVal;
SPI_Params spiParams;
SPI_Transaction transaction;
GPIO_setConfig(CONFIG_SPI_MASTER_READY, GPIO_CFG_OUTPUT | GPIO_CFG_OUT_LOW);
GPIO_setConfig(CONFIG_SPI_SLAVE_READY, GPIO_CFG_INPUT);
GPIO_setConfig(CONFIG_SPI_SLAVE_TEMP_READY, GPIO_CFG_INPUT);
/*
* Handshake - Set CONFIG_SPI_MASTER_READY high to indicate master is ready
* to run. Wait CONFIG_SPI_SLAVE_READY to be high.
*/
GPIO_write(CONFIG_SPI_MASTER_READY, 1);
while (GPIO_read(CONFIG_SPI_SLAVE_READY) == 0) {}
/* Handshake complete; now configure interrupt on CONFIG_SPI_SLAVE_READY */
GPIO_setConfig(CONFIG_SPI_SLAVE_READY, GPIO_CFG_IN_PU | GPIO_CFG_IN_INT_FALLING);
GPIO_setCallback(CONFIG_SPI_SLAVE_READY, slaveReadyFxn);
GPIO_enableInt(CONFIG_SPI_SLAVE_READY);
GPIO_setConfig(CONFIG_SPI_SLAVE_TEMP_READY, GPIO_CFG_IN_PU | GPIO_CFG_IN_INT_FALLING);
GPIO_setCallback(CONFIG_SPI_SLAVE_TEMP_READY, slaveTempReadyFxn);
GPIO_enableInt(CONFIG_SPI_SLAVE_TEMP_READY);
/* Open SPI as master (default) */
SPI_Params_init(&spiParams);
spiParams.frameFormat = SPI_POL0_PHA0;
spiParams.transferMode= SPI_MODE_BLOCKING;
spiParams.bitRate = 1000000;
spiParams.dataSize = 16;
masterSpi = SPI_open(CONFIG_SPI_MASTER, &spiParams);
if (masterSpi == NULL) {
// Display_printf(display, 0, 0, "Error initializing master SPI\n");
while (1);
}
/*Some Other Code*/
}
另一个引脚 P50/30上的中断工作正常、但它完全不能与 P45一起工作。 我还将使用 SPI 与外部 MCU 通信、并将其用于网络、用于显示的 UART 和 XDS、如下所示-

有人能帮助解决这里的问题吗?
谢谢你。
此致、
Kuldeep