This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:电流消耗

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1134968/cc3220sf-current-consumption

器件型号:CC3220SF

大家好、

我对 Wi-Fi SoC 的电流消耗有疑问。

对于 CC32x0SF、CC32x0、我想知道以下条件下的电流消耗:

连接(既不接收也不传输)

2.未连接和扫描(活动扫描)

3.未连接和 扫描(被动扫描)

此致、

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我没有确切的值可供提供、因为这不是数据表中的具体规格。 但是、应能够使用数据表的第8.6节获得估算值。  

    对于条件1 -不执行 TX 或 RX、因此 NWP 将空闲、您将根据 MCU 状态引用该行

    对于条件2 - TX 和 RX 都在主动扫描期间执行、因此您可以将这两个消耗值加在一起。 再次根据 MCU 状态参阅行。

    对于条件3 -只有 RX 用于被动扫描、因此您只需要使用相应 MCU 状态行中的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。
    对于 MCU LPDS、空闲状态下的电流消耗低至710μA μ A、
    MCU LPDS 空闲时是否可以接收来自 AP (接入点)的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 如果 NWP 处于活动状态、则即使在 MCU 空闲时也能从 AP 发送和接收数据。