This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:IAR 仿真问题

Guru**** 2005520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1136624/cc3235mods-iar-simulation-issues

器件型号:CC3235MODS

大家好、

如图所示、下载 IAR 仿真时出现错误。

是否需要在开发板上建立短期联系、以及如何在项目中进行设置?

 

此致、

Susan Ren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    我想确认您在调试部分中选择了仿真器选项。

    如果未选中 IAR、IAR 将尝试通过 XDS 进行通信。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rogelio、

    如果客户 选择模拟器、则无法正常工作。  用户错误:内存访问错误。  他最初选择 XDS。

    使用 IAR 进行调试时、他应该选择哪种方式正常运行?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    我建议他们使用 XDS 并使用 launchpad 进行调试、但他们需要将 launchpad 连接到计算机。

    此致、

    Rogelio