请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-CC3135 主题中讨论的其他器件: CC3135、 UNIFLASH
您好!
我正在使用与 STM32微控制器连接的 BOOSTXL-CC3135 WIFI 模块。 我正在尝试通过串行接口更新 CC3135映像、很遗憾我没有获得所请求的服务包版本 SP
v4.0.33 随 SP 的任何给定版本一起提供。
我正在使用 TI 提供的 dslite.bat 脚本、该脚本基于 Givet SP 生成 SLI 映像、这是 STM32上执行 WiFi 模块复位的应用程序、以及连接到串行端口的 FTDI 电缆
CC3135。
如何使用 dslite.bat 脚本刷写请求的映像?
CC3135 WiFi 适配器是否具有 baclup 映像?
此致、
Ridha。