This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:我无法使用 dslite.bat 脚本刷写请求的 Service Pack 版本

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC3135, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1137502/boostxl-cc3135-i-cannot-flashing-the-requested-service-pack-version-using-the-dslite-bat-script

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3135UNIFLASH

您好!

我正在使用与 STM32微控制器连接的 BOOSTXL-CC3135 WIFI 模块。 我正在尝试通过串行接口更新 CC3135映像、很遗憾我没有获得所请求的服务包版本 SP

v4.0.33 随 SP 的任何给定版本一起提供。

我正在使用 TI 提供的 dslite.bat 脚本、该脚本基于 Givet SP 生成 SLI 映像、这是 STM32上执行 WiFi 模块复位的应用程序、以及连接到串行端口的 FTDI 电缆

CC3135。

如何使用 dslite.bat 脚本刷写请求的映像?

CC3135 WiFi 适配器是否具有 baclup 映像?

此致、

Ridha。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridha、

    我建议使用 Uniflash。 下面是指南-> 链接 我将查看第7节 、特别是第7.2.1节"设置服务包"。  

    对于 cc3135、您需要使用 Simplelink-sdk-plugin 中的服务包或 tools 下的 CC32xx SDK。

    CC3135会保存一个备份映像、用于在 OTA 未成功完成时进行安全回滚。 这里还有一个指向网络处理器指南-> 链接的链接 

    这非常方便。

    此致、

    Rogelio