This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220 HTTP 服务器响应及 POST

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1158057/cc3220moda-cc3220-http-server-response-with-post

器件型号:CC3220MODA

尊敬的 TI Sucporter!

我使用 CC3220 HTTP 服务器、移动应用是客户端。

-我尝试在 POST 请求中将 string (json)添加到响应缓冲区,但我不能这样做。  
有可能吗?

-当移动应用程序请求 cc3220 http 服务器时、我想检测设备的本地 IP、我如何实现它、您能告诉我吗?

谢谢:)

VU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C3220 HTTP 服务器不支持  POST (或 Put)请求响应内部的负载、请参阅编程人员指南 :https://www.ti.com/lit/swru455中的第9.7章

    您可以使用 DNS 服务器(如果 CC3220处于 AP 模式)或 MDNS (使用基站时)并设置 设备名称和 /或设备域(请参阅编程人员指南中的第3.9章和第10章)。